IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
Restituisce il valore della variabile sulla quale viene effettuato il richiamo. L'argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
Argomenti
- timeoutMilliseconds(double)
- Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.SUGGERIMENTO: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è30000(30 secondi).
Restituisce
- UAValue
- Il valore della variabile.
Esempio
Nell'esempio seguente, il valore della variabile
Speed
viene letto e fornito in un messaggio informativo.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Fornire un feedback