Modificare un logger degli eventi
È possibile modificare un logger degli eventi nel riquadro centrale e in
Proprietà
.Prerequisiti
- Per modificare un logger degli eventi:
- InVista progetto, fare doppio clic sull'oggetto logger degli eventi.
- Per modificare le variabili da loggare, nell'editor espandere le categorie per selezionare o deselezionare le caselle di controllo delle variabili, quindi selezionareApplica.IMPORTANTE:Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico neiCampi evento da loggare. Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogoCollegamento dinamico.È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
- Per modificare le proprietà del logger degli eventi, inProprietàimpostare:
- Abilitato:
- Vero. Il logger registra gli eventi.
- Falso. Il logger non logga gli eventi.
- Impostazioni locali. Le traduzioni di stringhe localizzate archiviate nel database in base agli identificativi di localizzazione (ad esempioen-US).
- Database. Il database che registra i dati del logger.
- Per aggiungere una configurazione evento e loggare gli eventi di interesse:
- InProprietà, accanto aConfigurazioni evento, selezionare.

- InConfigurazioneEvento, impostare#Sorgente dell'evento.SorgenteValore diSorgente dell'eventoValore diAscolta sottoalberoQualsiasi oggetto del progetto:(nessun valore)VeroNodo/oggetto e tutti i suoi oggetti figli:Collegamento dinamico (oggetto/nodo padre)VeroUno specifico oggetto del progetto:Collegamento dinamico (oggetto specifico)Falso
- InTipo di evento, selezionare l'evento di tipo di interesse.SUGGERIMENTO: Considerare la creazione di un logger degli eventi dedicato per i tipi di eventi di audit.
- Nel riquadro centrale, selezionare le variabili da loggare e selezionareApplica.IMPORTANTE:Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico neiCampi evento da loggare. Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogoCollegamento dinamico.È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
- Per registrare solo gli eventi generati dalle interazioni degli utenti con l'applicazione, impostareEscludi sessioni non interattivesuVero.
- Per eliminare una configurazione di evento e arrestare la registrazione di eventi specifici, inProprietà, accanto aConfigurazioneEventoselezionare#.Elimina
Fornire un feedback