Database
Un oggetto database rappresenta un database interno del progetto o un database esterno.
È possibile leggere da e scrivere in un database attraverso:
- Query SQL standard
- Metodi OPC UA esposti dall'oggetto
Tipi di database disponibili
Oggetto | Descrizione |
|---|---|
Database interno | Un oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto a runtime. In genere, è possibile utilizzare un oggetto Database interno per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno di FTOptixApplication .Un database interno non ha limiti di lettura/scrittura.
SUGGERIMENTO:
Il numero massimo di colonne della tabella è 2000.
|
Database ODBC | Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto. A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. |
Database Influx | Oggetto che rappresenta un database Influx remoto, particolarmente utile per i dati delle serie temporali. In misura limitata, è possibile utilizzare SQL per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto.
SUGGERIMENTO:
Il parser FactoryTalk Optix può trasformare solo alcuni comandi SQL in InfluxQL (Influx Query Language). Vedere Limitazioni del database Influx.
A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. |
Uso dei database
Oggetto | Interazione con il database |
|---|---|
Griglia dati | Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare a runtime.Ad esempio, visualizzare i record di un database di una data specifica in una Griglia dati. |
Elenco | |
Selezione a discesa | |
Grafico di trend | |
Logger dei dati | Archiviare dati |
Logger degli eventi | |
Schema ricetta | Archiviare e leggere dati |
Fornire un feedback