Configurare una tabella di database
È possibile configurare manualmente una struttura di database e popolarla con i metodi delle NetLogic o utilizzare un client OPC UA.
Prerequisiti
- Per configurare una tabella di database
- InVista progetto, selezionare l'oggettoDatabase.
- InProprietà, accanto aTabelle, selezionareper aggiungere una tabella di database.

- Accanto aColonne, selezionare l'opzioneper creare una colonna della tabella.

- (Opzionale) Per modificare il tipo di dati del valore della colonna, accanto aColonna, selezionare#BaseDataTypee selezionare un tipo di dati diverso.
- Immettere un valore diColonnao creare un collegamento dinamico.#
- (Opzionale) Per modificare il nome della colonna, passare il puntatore del mouse suColonna, selezionare#e immettere un nome personalizzato.

- Se si utilizza un database interno, selezionareLimite record.
- Il valore minimo diLimite recordè1000.
- La proprietàLimite recordha effetto solo se è presente almeno una colonna nella tabella denominataTimestampoTimedel tipo di datiDateTime. Le colonneTimestampoTimevengono aggiunte automaticamente alla tabella se si utilizza un database per archiviare i dati da un logger.
A runtime, tutti i record che superano il limite di record vengono eliminati.IMPORTANTE: I record vengono eliminati quando superano la soglia uguale a0.1%del valore limite. Ad esempio, se ilLimite recordè impostato su10000, una volta raggiunti10010record, i10record meno recenti vengono eliminati automaticamente.
Fornire un feedback