Proprietà estese
Utilizzare le proprietà estese per aggiungere informazioni supplementari a tag e tipi di dati.
Le proprietà estese aiutano a ridurre il numero di tag da creare. Se un singolo tag è configurato con proprietà estese, utilizzare le proprietà estese di questo tag per visualizzare il nome, la descrizione, le unità ingegneristiche, i limiti e i valori di stato del tag.
Le proprietà estese includono:
- Nome
- Il nome del tag o del tipo di dati, limitato a 40 caratteri.
- Descrizione
- La descrizione del tag o del tipo di dati, il cui numero di caratteri non può essere più di 128.
- Unità ingegneristiche
- Le unità di misura, come gradi Celsius, libbre e libbre per pollice quadrato, associate a un tag o a una struttura di tag o a un membro di array. L'unità ingegneristica ha un limite di 80 caratteri.
- Minimo
- Il valore minimo (basso) di un tag o di una struttura di tag o di un membro di array. Utilizzare la proprietà Minimo con la proprietà Massimo per creare i limiti alto e basso di un tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. Il valore della proprietà Minimo deve essere minore o uguale al valore della proprietà Massimo.
- Massimo
- Il valore massimo (alto) di un tag o di una struttura di tag o di un membro di array. Utilizzare la proprietà Massimo con la proprietà Minimo per creare i limiti alto e basso di un tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. Il valore della proprietà Massimo deve essere maggiore o uguale al valore della proprietà Minimo.
- Stato 0
- L'identificatore Stato 0 associato al tag o a una struttura di tag o a un membro di array. Utilizzare Stato 0 insieme alla proprietà Stato 1 per descrivere due stati di un tag BOOL. Ad esempio, per uno stato di stato, Stato0 significa Avvio e Stato1 significa Arresto. L'identificatore è limitato a 80 caratteri.
- Stato 1
- L'identificatore Stato 1 associato al tag o a una struttura di tag o a un membro di array. Utilizzare Stato 1 insieme alla proprietà Stato 0 per descrivere due stati di un tag BOOL. L'identificatore è limitato a 80 caratteri.
Le proprietà estese disponibili per un tag selezionato dipendono dal tipo di dati del tag. Il dispositivo HMI non visualizza le proprietà estese passate dei tag Logix Designer con alias.
Fornire un feedback