Driver OMRON Fins
Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver OMRON Fins.
Controller supportati
Il driver supporta le famiglie di controller CJ e CP OMRON®.
IMPORTANTE:
Il driver è stato testato con la famiglia di controller CJ2.
Importazione di tag del controller
È possibile importare tag solo da file TXT in modalità offline.
IMPORTANTE:
Prima di importare i tag in
FactoryTalk Optix Studio
, da CX-Programmer copiare la tabella simboli in un file TXT.Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.
Tipi di dati
Tipo di dati del controller | Tipo di dati FactoryTalk Optix | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
CHANNEL | INT16 | 2 BYTE | |
COUNTER | INT16 | 2 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 2 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 4 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
TIMER | INT16 | 2 BYTE | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
Area di memoria controller | Area di memoria FactoryTalk Optix | Note |
|---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | Memoria dati | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | Posizione di memoria degli indirizzi x nel banco corrente. |
Ex_y | EM area | Posizione di memoria degli indirizzi y nel banco x. |
IR | Non supportato | |
DR | Non supportato | |
TK | Non supportato |
Fornire un feedback