Animare un oggetto grafico
Aggiungere e configurare proprietà di animazioni numeriche, sequenziali o parallele per animare un oggetto.
- InVista progetto, selezionare l'oggetto da animare.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare una delle opzioni seguenti:

- Animazione numerica. Animare oggetti modificando il valore in un altro valore nel corso di un tempo specifico.
- Animazione sequenziale. Animare oggetti con una semplice transizione in modalità seriale.
- Animazione parallela. Animare oggetti con una semplice transizione in modalità parallela.
SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una proprietà che supporta le animazioni e selezionare . - Configurare le proprietà dell'animazione. Vedere Proprietà delle animazioni.
Fornire un feedback