Connettersi all'accesso remoto
Configurare l'accesso remoto al dispositivo e l'assistenza remota tramite il widget
FactoryTalk Remote Access
.- Sul dispositivo, aprire la pagina con il widget FactoryTalk Remote Access.Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareFT Remote AccessNella schedaConnessionidel widget, laVersione di runtime di FT Remote Accessvisualizza la versione in esecuzione sul dispositivo.
- Per connettere il dispositivo all'applicazioneFactoryTalk Remote Access, selezionareConnessioni.
- InConnessione a FT Remote Access, selezionareConnetti.Se il dispositivo è già stato aggiunto al dominio diFactoryTalk Remote Access, il dispositivo viene automaticamente connesso. Se il dispositivo non è nel dominio diFactoryTalk Remote Access, viene richiesto di aggiungere il dispositivo a FactoryTalk Remote Access con l'ID dispositivo e la password visualizzati.
connessione
accesso remoto
Fornire un feedback