Salvare un progetto
Salvare il progetto per salvare i progressi. È possibile archiviare progetti localmente, in un repository per il controllo versioni, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
- Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
- Dalla barra degli strumenti, selezionareSalva.Il progetto viene salvato nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
- Dalla barra degli strumenti selezionare la freccia giù dopo
, selezionare
Salva con nome, quindi inSalva progetto con nome, compilare:- Nome. Immettere il nuovo nome del progetto.
- Percorso. Digitare il percorso in cui salvare il progetto. Selezionare e sfogliare una cartella per spostarsi nella posizione.
- (Opzionale)Utilizza controllo versione. Selezionare per tenere traccia delle modifiche al progetto e archiviare il progetto in un repository Git.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
- (Opzionale)Crittografa segreti. Scegliere di crittografare i dati sensibili contenuti nei progetti.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare .Il progetto viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione.
repository
unità di rete
unità rimovibile
Fornire un feedback