Creare variabili
Creare una variabile che simula i dati raw ricevuti da un controller e una variabile analogica che presenta i dati controller come unità di temperatura.
- Creare una variabile che simula i dati raw ricevuti da un controller:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettere
FromPLC. - InProprietà, impostare il valore della proprietàFromPLC (Int32)su60.
- Creare una variabile analogica che presenta i dati controller come unità di temperatura:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Creare un collegamento dinamico traAnalogValuee .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Accanto al collegamento dinamico, selezionare<Nessuno>e selezionareTemperatura: gradi Celsius.
Fornire un feedback