Variabili di interfacce di rete
Associare una proprietà di oggetto grafico a una variabile predefinita
Interfacce di rete
nell'oggetto Indirizzi IP addizionali
per configurare la rete per il dispositivo HMI. Ad esempio, associare alla variabile indirizzi IP
per specificare l'indirizzo IP per il dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.La categoria
Indirizzi IP addizionali
nelle Interfacce di rete
nel browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al dispositivo HMI.
Variabile | Tipo | Definizione | Lettura o scrittura | Riavvio necessario |
---|---|---|---|---|
Nome interfaccia | String | Nome dell'interfaccia | Sola lettura | Riavvio non necessario |
DHCP attivato | Boolean | Consente di ottenere le impostazioni IP automaticamente mediante DHCP | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Indirizzo IP | String | Indirizzo IP della rete | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Maschera | String | Subnet mask della rete | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
DNS 1 | String | Indirizzo DNS principale della rete | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
DNS 2 | String | Indirizzo DNS secondario della rete | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Gateway predefinito | String | Indirizzo IP del gateway di rete predefinito | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Fornire un feedback