Gestire i percorsi di file e risorse
La classe C# statica
ResourceURI
rappresenta il percorso (URI) di un file o di una risorsa all'interno o all'esterno del progetto.
SUGGERIMENTO:
La classe
ResourceURI
rappresenta lo stesso tipo di dati per le variabili. Ad esempio, la proprietà Path
di un oggetto Image
.Proprietà dell'oggetto ResourceURI
ResourceURI
Proprietà | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
URIType | URIType | Il tipo di percorso del percorso contenuto:
|
ProjectRelativePath | string | Il percorso relativo di un file in relazione alla cartella ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Il percorso relativo di un file in relazione alla cartella ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Il percorso assoluto di un file esterno al progetto. |
URI | string | Il percorso assoluto di una risorsa generica. |
URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
|---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (ad esempio, un URL HTTP) |
ProjectRelative | Percorso relativo alla cartella ProjectFiles | - | - | Percorso assoluto |
ApplicationRelative | - | Percorso relativo rispetto alla cartella ApplicationFiles | - | Percorso assoluto |
AbsoluteFilePath | - | - | Percorso assoluto | Percorso assoluto |
Fornire un feedback