Navigare nei nodi
Navigare nel contenuto del progetto in
Vista progetto
.- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare qualsiasi nodo inVista progettoe iniziare a digitare il nome del nodo da trovare.Viene selezionata la nota corrispondente.SUGGERIMENTO: La ricerca dei nodi avviene verso il basso dal nodo attualmente selezionato. Se non vi sono corrispondenze, la ricerca continua dal primo nodo fino al nodo attualmente selezionato.
- Espandere il nodo selezionato premendo.Right arrow
- Comprimere il nodo selezionato premendo.Left arrow
- Selezionare il nodo inferiore premendo.Down arrow
- Selezionare il nodo superiore premendo.Up arrow
- Selezionare il nodo selezionato in precedenza selezionando.
Indietro - Selezionare il nodo più recente selezionando.
Avanti - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale del progetto e selezionareComprimi tuttoper comprimere tutti i nodi e semplificare la navigazione.
- DividereVista progettoin due aree che è possibile scorrere separatamente. Selezionare l'opzione
Dividi la vista progettoper dividere la vista. Selezionare di nuovo
Dividi la vista progettoper rimuovere la divisione nella vista.
navigare
Fornire un feedback