Configurare le impostazioni locali a runtime
Nei progetti multilingue in cui le impostazioni locali dell'utente non sono configurate, è possibile richiedere all'utente di selezionare le impostazioni locali di sessione tramite oggetti grafici a runtime.
Utilizzare un oggetto personalizzato contenente una NetLogic per visualizzare un elenco di impostazioni locali. Le impostazioni locali selezionate nell'oggetto
Sessione
cambiano le impostazioni locali per il progetto.- Selezionare.Librerie
- SelezionareWidgets.
- InComponenti, trascinareEditor di utentinella cartellaUIinVista progetto.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- InVista progetto, espandere la cartellaEditorDiUtenti#e trascinareLocaleComboBox (type)nella cartellaUI.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaEditorDiUtenti#e selezionareElimina.
- InElimina Editor di utenti#selezionareElimina.
- InVista progetto, selezionare la cartellaUI.
- Nella barra degli strumenti diVista progetto, selezionare, quindi selezionare
Sessione UI. - (Opzionale) Con#SessioneUI (type)selezionato nella cartellaUI, inProprietà, inImpostazioni locali, digitare le impostazioni locali iniziali desiderate.
- InVista progetto, selezionare il presentation engine.
- InProprietà, inSessione, selezionareSessioneUI (type)creato al passaggio 9.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenitore o sulla pagina target desiderata, selezionareNuovoe andare inLocaleComboBox (type)per creare un'istanza.
- InProprietàper la nuova istanza, inEventi, inSelezione modificata, selezionare
Aggiungi nuovo metodo. - Selezionare , quindi selezionareImposta valore variabile.
- InVariableToModify, selezionare
Seleziona nodo, quindi selezionare . - Nella proprietàValore, selezionare l'istanzaLocaleComboBox#che si sta modificando, quindi scegliereValoreSelezionato.
runtime
Fornire un feedback