Creare un indicatore lineare termometro
Creare un indicatore lineare con una zona di avviso che indica la temperatura corrente.
- Creare e configurare l'indicatore:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettere
ThermometerGauge. - InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore:
- InProprietà, accanto aZone di avviso, selezionare.

- InZonaDiAvviso1, impostareColoresu#f30000.
- ImpostareDasu75.
- ImpostareAsu100.
Fornire un feedback