Duplicare un logger dei dati
La duplicazione di un logger dei dati permette di configurare un nuovo logger in base al logger esistente.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura un logger dei dati.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul logger dei dati da duplicare e selezionareDuplica.Un nuovo logger dei dati viene visualizzato nell'elenco dei logger dei dati disponibili.
Modificare le impostazioni del logger duplicato. Vedere Modificare un logger dei dati.
duplica
Fornire un feedback