Aggiungere un logger dei dati
Configurare un logger dei dati per loggare i valori delle variabili in un database.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura un logger dei dati.
- SelezionareNuovi logger dei dati
- (Opzionale) InNome, immettere il nome del logger dei dati.
- InModalità di campionamento, selezionare:
- Nessuna. Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
- Periodicaper campionare tutte le variabili monitorate, e inPeriodo di campionamentoimpostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
- Cambiamento di valoreper campionare tutte le variabili monitorate i cui valori sono cambiati dal campionamento precedente, e inTempo di pollingimpostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
- SelezionareAvanti.Viene visualizzato il messaggioLogger dei dati.namecreato correttamente
- SelezionareAvanti.
- Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionareDuplica. La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
- SelezionareNuovo databasee compilare:
- Nome. Un nome per il database.
- Tipo. SelezionareInternooConnessione ODBC.
- SelezionareAvanti.
- Impostare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionareAvanti.
- Selezionare le variabili da loggare e selezionareAvanti.SUGGERIMENTO: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
- SelezionareEsci.
- (Opzionale) Impostare un intervallo di banda morta.
- (Opzionale) Memorizzare la lettura dei codici operazione.
- (Opzionale) Memorizzare data e ora di lettura della variabile.
logger dei dati
Fornire un feedback