Convertitore di unità ingegneristica
Utilizzare il convertitore di unità ingegneristica per convertire i valori dei dati grezzi in valori in scala in base a un intervallo di valori personalizzabili.
SUGGERIMENTO:
Ad esempio, il convertitore di unità ingegneristica può trasformare i valori da 0 a 65,535 forniti da un sensore di temperatura nei valori corrispondenti in una scala da -20 a +70. L'input di un convertitore di unità ingegneristica è generalmente un collegamento dinamico a un tag importato.
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
|---|---|
Minimo originale | Valore minimo dei dati raw. |
Massimo originale | Valore massimo dei dati raw. |
Minimo scalato | Valore convertito minimo. |
Massimo scalato | Valore convertito massimo. |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
IMPORTANTE:
Il convertitore non funziona se non si specificano i valori nelle proprietà
Minimo originale
e Massimo originale
e non è presente nessun collegamento dinamico per la variabile di input.Se... | Allora... |
|---|---|
Le proprietà Minimo originale e Massimo originale non sono impostate. | Il convertitore presuppone che esista una variabile analogica impostata in input tramite un collegamento dinamico. Minimo originale e Massimo originale assumono rispettivamente il valore di Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
Le proprietà Minimo originale e Massimo originale sono impostate. | Il convertitore considera le proprietà Minimo originale e Massimo originale e ignora qualsiasi Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
È impostata solo la proprietà Minimo originale o Massimo originale . | Il convertitore presuppone che sia presente una variabile analogica di input impostata tramite un collegamento dinamico e ignora le proprietà Minimo originale e Massimo originale . Minimo originale e Massimo originale assumono rispettivamente il valore di Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
Sorgente
Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.
Output
Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.
Esempio

Fornire un feedback
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.