Creare un progetto da una posizione remota

Creare un progetto remoto da una posizione remota per collaborare con altri utenti o eseguire il backup di una versione del progetto in un repository remoto.
La creazione di un progetto da un percorso remoto crea il progetto locale e il repository locale. Configura anche l'URL del repository remoto associato. Confermare le modifiche localmente, quindi eseguire il push e il pull delle modifiche in modo da rendere le modifiche più recenti disponibili all'utente e agli altri.
  1. Per creare un progetto da una posizione remota
  2. Se è presente un progetto aperto, selezionare
    Progetto
    e selezionare
    Chiudi progetto
    .
  3. Selezionare
    Chiudi
    oppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionare
    Salva e chiudi
    .
  4. Nella pagina iniziale, selezionare
    Nuovo
    , quindi
    Remoto
    .
  5. Compilare:
    1. URL remoto.
      Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione in cui vengono archiviati progetti in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
    2. Percorso
      . Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto. La posizione predefinita è
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Selezionare
      Sfoglia file
      per passare a un percorso diverso.
      SUGGERIMENTO: Se si è collegati a
      FactoryTalk Optix Studio
      , non è necessario conoscere l'
      URL remoto
      o il
      Percorso
      .
      Creare un nuovo progetto
      visualizza automaticamente tutti i progetti remoti che è possibile aprire.
  6. Selezionare
    Apri
    .
    Viene visualizzato
    Apertura del progetto da remoto
    nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal