Creare gli elementi di interfaccia
Creare le caselle di testo e i pulsanti richiesti.
- Creare le variabili:
- InVista progetto, creare tre variabili facendo clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionando .
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:

- Source
- Target
- Password
- Per ciascuna variabile, inProprietà, selezionareInt32, selezionareStringe cancellare il valore.
- Creare la casella di testo del percorso del file di origine:
- InVista progetto, espandereUI.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di testo, selezionaree immettere
SourceBox - InProprietà, impostareTesto segnapostosuSource file path
- Creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare la casella di testo del percorso di file target:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di testo, selezionaree immettere
TargetBox. - InVista progetto, selezionareTargetBox.
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTesto segnapostosuTarget file path
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare la casella di testo della password:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di testo, selezionaree immettere
PasswordBox. - InVista progetto, selezionarePasswordBox.
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTesto segnapostosuPassword
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTipo di controllosuPasswordQuesta impostazione offusca la password immessa.
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare il pulsante Comprimi:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettere
ZipButton - InProprietà, impostare la proprietàTestosuZip
- Nel riquadroEventi, accanto aMouseClickEvent, selezionaree selezionare .

- Creare il pulsante Decomprimi:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettere
UnzipButton - InProprietà, impostare la proprietàTestosuUnzip.
- Nel riquadroEventi, accanto aMouseClickEvent, selezionaree selezionare .

- Collegare la NetLogic con le variabili:
- InVista progetto, espandere la cartellaNetLogic.
- SelezionareZipUnzipLogice inProprietàcreare collegamenti dinamici tra:
- Passworde
- Sourcee
- Targete
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.

Fornire un feedback