Configurare la protezione per il contenuto a runtime
Configurare la sicurezza di una pagina o di un contenuto a runtime per gli utenti di un gruppo o ruolo. Ad esempio, è possibile specificare se una pagina o un contenuto è Visibile o Abilitato creando un collegamento dinamico da tali proprietà a una variabile Sessione di gruppo o ruolo.
Creare utenti e gruppi o ruoli, quindi assegnare gli utenti a gruppi o ruoli.
- InVista progetto, selezionare la pagina o l'oggetto grafico.
- InProprietà, passare il puntatore del mouse sulla proprietà, quindi selezionare.
Aggiungi collegamento dinamico - Nel browser del collegamento dinamico, espandereAlias > Sessione > Sessione.
- Impostare il valore della proprietà, ad esempio:
- Gruppo. EspandereGruppie selezionare il gruppo.
- Ruolo. EspandereRuolie selezionare il ruolo.
SUGGERIMENTO: Per impostare lo stesso valore della proprietà per ulteriori gruppi e ruoli, nella proprietà creare un collegamento dinamico avanzato con un valutatore di espressioni o altra logica necessaria. Vedere Creare un collegamento dinamico avanzato.
sicurezza
Fornire un feedback