Creare un'etichetta
Creare un'etichetta che visualizzi la temperatura in un formato adattato alle impostazioni locali di un utente connesso.
- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Creare una variabile etichetta:
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare
Variabile analogica. - Creare un collegamento dinamico avanzato tra la proprietàVariabileAnalogica1e la variabileVariabileAnalogica1effettiva utilizzando .

- DynamicLink
- Configura
- Creare un collegamento dinamico avanzato traTestoeVariabileAnalogica1con l'uso di un formattatore stringa:

- FormattatoreStringa1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback