- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Visualização do pull
Faça pull das alterações do repositório remoto para ver os conflitos entre o projeto local e o projeto remoto.
A visualização mostra os valores alterados e os objetos removidos. Mantenha a alteração do projeto local ou a alteração do projeto remoto. Uma 
Visualização do pull
de exemplo pode incluir:
Item | Descrição |
---|---|
![]() | Linhas de conflitos ou alterações destacadas. |
![]() | Selecione Obter todas as locais para aceitar todas as alterações locais. Selecione Obter todas as remotas para aceitar todas as alterações no repositório remoto. |
![]() | Filtre as alterações na visualização exibindo Todo o conteúdo do projeto, apenas as Atualizações no projeto ou apenas os Conflitos no projeto. |
![]() | Selecione |
![]() | Selecione um conflito à esquerda em uma linha para aceitar a alteração local. ![]() Histórico local |
![]() | Selecione um conflito à direita em uma linha para aceitar a alteração remota. ![]() Histórico remoto |
![]() | Um ícone em uma linha indica:
|
alterar
visualização
conflito
Dê sua opinião