Item do painel de navegação

Item do painel de navegação

Painel que pode ser exibido em um objeto de Painel de navegação
BrowseName
NavigationPanelItem
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Título
Title
Título do painel a ser exibido na guia de navegação de um objeto de painel navegação. Se não for definido, será exibido o painel BrowseName
Caminho da imagem
ImagePath
Imagem a ser exibida na guia de navegação de um objeto do painel de navegação. A imagem substitui o título do painel ou o BrowseName. Para uma integração perfeita com a interface do usuário, use imagens simples/planas dimensionadas corretamente com um plano de fundo transparente
Painel
Panel
Painel a ser exibido. Deve ser um widget
Nó de alias do painel
AliasNode
Nó apontado por um alias no painel a ser exibido
Habilitado
Enabled
Permite a interação do usuário com o elemento atual
Visível
Visible
Indicação para renderizar ou não o elemento atual
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal