Métodos globais para UI

Esse método abre a caixa de diálogo especificada na interface do usuário do aplicativo em tempo de execução.

Método OpenDialog

Define a caixa de diálogo especificada para abrir em tempo de execução como um argumento.
Argumentos de entrada
Argumento
Descrição
Dialog
Caixa de diálogo a ser aberta.
AliasNode
Alias que identifica o modelo de dados do conteúdo a ser mostrado na caixa de diálogo
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.