Criar uma imagem do Docker com um Aplicativo FactoryTalk Optix

Crie uma imagem do
Docker®
com o
FactoryTalk Optix Runtime
, baseada no
Ubuntu®
22.04 x86 de 64 bits.
Pré-requisitos
Baixe e instale o
Docker
.
IMPORTANTE:
A
Rockwell Automation
não se responsabiliza por nenhum software de terceiros, incluindo, entre outros, seu desempenho, segurança, atualizações ou compatibilidade com nossos produtos.Qualquer uso de software de terceiros é feito por sua própria conta e risco, e não fornecemos suporte, garantias nem asseguramos o funcionamento de tais softwares.Os usuários devem consultar os respectivos fornecedores de terceiros para obter assistência e informações sobre termos de licenciamento.
  1. Para criar uma imagem do Docker com um Aplicativo FactoryTalk Optix
  2. No
    FactoryTalk Optix Studio
    :
    1. Prepare um projeto para ser executado em um contêiner do
      Docker
      . Consulte Projetos.
      DICA: (opcional) Se seu aplicativo tiver GUI, substitua o mecanismo de apresentação nativo por um mecanismo de apresentação da Web para acessar a interface do aplicativo pela Web. Consulte Mecanismos de apresentação.
    2. Exporte o projeto para a plataforma
      Ubuntu 22.04 x86 de 64 bits
      . Consulte Exportar um Aplicativo FactoryTalk Optix.
  3. No editor de sua preferência, crie um
    Dockerfile
    dentro da pasta que contém a pasta do aplicativo exportado.
    Considere a seguinte estrutura de pastas esperada:
    C:\ exported_application_folder\ Dockerfile
    Considere a seguinte configuração mínima de
    Dockerfile
    :
    # Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev ca-certificates -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y RUN update-ca-certificates # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]
  4. No terminal, crie uma imagem do
    Docker
    digitando
    docker build -t
    image_name
    dockerfile_folder
    image_name
    O nome da imagem. Por exemplo:
    ftoptix-runtime
    dockerfile_folder
    O caminho para a pasta que contém o
    Dockerfile
    e o aplicativo exportado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal