Comportamento da mudança de valor
Modo de atualização do texto quando o usuário escreve na caixa de texto. Ao final da digitação: atualiza o valor depois que o usuário pressiona Enter com o teclado físico ou virtual (pressionando Esc ou clicando fora do objeto, o texto anterior é restaurado); Na digitação: em tempo real ao escrever
- BrowseName
- ValueChangeBehaviour
Valores
Valor | DisplayName | Descrição |
---|---|---|
0 | Alteração do valor após a conclusão da edição | Atualiza o valor depois que o usuário pressionar Enter com o teclado físico ou virtual. Pressionar Esc ou selecionar qualquer área fora do objeto restaura o texto do campo para o valor original |
1 | Alteração do valor durante a edição | O valor é atualizado no mesmo momento em que está sendo modificado |
Dê sua opinião