Modelo de informação

Nós em projetos do
FactoryTalk Optix
formam modelos de informação.

Modelo de informação do projeto

O modelo de informação do projeto contém um nó raiz que inclui todos os objetos, tipos de objeto, variáveis, tipos de variável, métodos e tipos de dados personalizados do projeto. O nome do nó raiz é o nome do projeto. Os nós descendentes do projeto podem ser organizados em pastas e subpastas.
Exemplo: Nó raiz do projeto e nós descendentes
A árvore do projeto exibindo componentes da UI, como DefaultStyleSheet, NativePresentationEngine, MainWindow com Imagem1 e PainelDeNavegação1, várias Screens, Model, Converters e um AlarmeDigital1 em Alarms.
A estrutura do projeto pode espelhar a estrutura física das máquinas. A estruturação de máquinas no projeto conforme aparecem no ambiente físico facilita a gestão.
Exemplo: Projeto refletindo estrutura física de máquinas em campo
A imagem mostra uma estrutura hierárquica em árvore para um modelo de máquina industrial. Inclui nós para UI, Model, Slabs, SlabStrips e PolishingMachine, com outros subnós para componentes como Spindles e PolishingMachineLogic.

Modelo de informação de nó

Um modelo de informação de nó indica um conjunto de nós que descreve a estrutura e as características de um nó do projeto.
Por exemplo, um objeto Motor pode consistir em um objeto Stator e um objeto Crankshaft. Cada um desses objetos pode conter variáveis que descrevem suas propriedades.
Exemplo: Modelo de informação de nó
Modelo de informação do nó explicado com os objetos Motor, Stator e Crankshaft.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal