Configurar um botão para abrir uma caixa de diálogo

Para mostrar uma caixa de diálogo em tempo de execução, outro objeto deve chamar um método específico.
Pré-requisitos
  1. Para configurar um botão para abrir uma caixa de diálogo
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto Botão.
  3. Em
    Eventos
    , ao lado de
    Evento MouseClick
    , selecione
    Ícone Adicionar em preto
    e
    Comandos
    Comandos da interface do usuário
    Abrir janela de diálogo
    .
  4. Crie um vínculo dinâmico entre o argumento da
    Caixa de diálogo
    e a
    Caixa de diálogo (type)
    .
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal