Executar um comando de CLI
Execute um comando de interface de linha de comando (command-line interface, CLI).
Instale o
FactoryTalk Optix Studio
. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix.- Para executar um comando de CLI
- Abra o prompt de comando.
- No prompt de comando, digite"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\seguido dos comandos e parâmetros disponíveis.version\FTOptixStudio"Em queversioné o diretório que representa a versão doFactoryTalk Optix Studioinstalado em seu sistema.Para obter mais informações sobre os comandos e parâmetros disponíveis, consulte Comandos da CLI.DICA:Os comandos a seguir pressupõem que você tenha instalado oFactoryTalk Optix Studiono local padrão. Se você selecionou um local personalizado para sua instalação doFactoryTalk Optix Studio, modifique os caminhos de acordo.Para encurtar os comandos e invocar o executável comFTOptixStudio, adicione uma variável de ambiente do sistema ou navegue até o diretório de instalação doFactoryTalk Optix Studio.Por exemplo, digite"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\para exibir um resumo dos comandos disponíveis no prompt de comando.version\FTOptixStudio" --help
O comando de CLI é executado. A interface gráfica do usuário (graphical user interface, GUI) pode ser exibida para alguns comandos.
Quando a execução do comando for concluída, você poderá ver os seguintes códigos de saída:
Código de saída | Descrição |
|---|---|
0 | Operação bem-sucedida. |
-1 | Falha na operação. |
Dê sua opinião