Selecionar um teclado

Defina o teclado virtual padrão para um mecanismo de apresentação e configure teclados virtuais específicos para objetos gráficos específicos com entrada de texto.
DICA: Você só pode selecionar teclados virtuais durante o tempo de design.
Pré-requisitos
Para aplicar um teclado virtual personalizado, configure um teclado virtual personalizado. Consulte Configurar um teclado personalizado.
  1. Para aplicar um teclado
  2. Defina
    Teclado virtual
    como uma das opções a seguir:
    • Incorporado
      . O teclado virtual padrão que está disponível apenas para o mecanismo de apresentação nativo.
    • Personalizado
      . Teclado virtual personalizável que está disponível para o mecanismo de apresentação nativo e o mecanismo de apresentação da Web. Para obter mais informações, consulte Configurar um teclado personalizado.
  3. (opcional) Defina teclados virtuais específicos para objetos gráficos específicos:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione um objeto gráfico que permita a entrada de texto.
      Por exemplo, selecione uma caixa de texto. Consulte Caixa de texto.
    2. Na parte superior de
      Propriedades
      , selecione
      Ícone Adicionar em preto
      e
      Teclado
      .
    3. Em
      Tipo de teclado
      , selecione um teclado virtual personalizado ou integrado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal