Configurar um mecanismo de apresentação nativo

Crie um mecanismo de apresentação nativo se você executar o
FactoryTalk Optix
como um aplicativo no dispositivo local. Para um cenário típico de HMI, isso renderiza diretamente o
Aplicativo FactoryTalk Optix
na tela do dispositivo de destino.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    UI
    e selecione
    Novo
    Mecanismo de apresentação nativo
    .
  2. Em
    Propriedades
    , faça as alterações necessárias:
    • Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
      . Intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
    • Tipo de renderização de texto
      . Especifique como o texto é renderizado para o controle da interface do usuário.
    • Política de conteúdo local do navegador da Web
      . Carrega recursos remotos no navegador da Web a partir de páginas hospedadas localmente ou não.
    • Janela de login
      . Tipo de janela de login exibida no início da sessão se nenhum usuário tiver feito login.
    • Teclado virtual
      . Selecione o teclado virtual padrão. Consulte Teclados.
    • Janela Inicial
      . Tipo de objeto Janela criado no início de uma sessão.
    • Usuário inicial
      . Usuário que autentica a sessão.
    • Folha de estilos
      . Estilize objetos gráficos.
    • Sessão
      . Objeto Sessão da interface do usuário para utilização. Consulte Sessão da interface do usuário.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal