Configurar um mecanismo de apresentação da Web

Crie um mecanismo de apresentação da Web para executar o
FactoryTalk Optix
como um serviço no dispositivo de tempo de execução ou como um aplicativo para interação com o cliente da Web. Executar o
FactoryTalk Optix
como um serviço inicia automaticamente o aplicativo implementado com ou sem uma interface do usuário. Use esse modo quando nenhum operador local estiver presente no dispositivo de tempo de execução.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    UI
    e selecione
    Novo
    Mecanismo de apresentação da Web
    .
  2. Em
    Propriedades
    , faça as alterações necessárias:
    • Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
      . Especifica o intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
    • Protocolo
      . Define o protocolo para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
      http
      ou
      https
      . Se você selecionou
      https
      , configure
      Arquivo de certificado
      e
      Arquivo de chave privada
      em
      Certificado SSL
      .
      DICA: Para disponibilizar o
      Aplicativos FactoryTalk Optix
      em execução como aplicativos Web progressivos (clientes de estação de trabalho) na rede, use o protocolo HTTPS. Você só pode usar HTTP para desenvolvimento local de clientes de estação de trabalho.
    • Endereço IP
      . Define o endereço no qual o servidor da Web deve escutar. Deve ser um endereço IP válido de um dispositivo local.
      DICA: Defina
      0.0.0.0
      para fazer o servidor web escutar em todos os endereços disponíveis da máquina local. Defina um endereço específico diferente de
      0.0.0.0
      para ignorar solicitações para endereços locais diferentes do digitado.
    • Porta
      . Especifica a porta para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
      IMPORTANTE: Em uma implementação de High Availability, esse valor deve corresponder exatamente à porta Web do cluster configurada no High Availability Manager durante a etapa
      Portas
      da instalação. A porta padrão é
      80
      para
      http
      e
      443
      para
      https
      . O tráfego do cliente chega ao cluster pelo IP virtual e é encaminhado para o nó ativo. Se essa porta não corresponder, o MecanismoDeApresentaçãoDaWeb não receberá esse tráfego. Para obter mais informações, consulte Configurar e implementar um projeto do High Availability.
    • Nome do host
      . Usado para gerar um certificado autoassinado para o protocolo HTTPS. Se vazio, o certificado será gerado com base no nome da máquina.
    • Número máximo de conexões da Web
      . Define o número máximo de clientes Web que podem se conectar ao servidor Web.
    • Número máximo de conexões de estação de trabalho
      . Define o número máximo de clientes de estação de trabalho que podem se conectar ao servidor Web.
    • Fontes remotas permitidas
      . Lista fontes remotas que você pode carregar ou usar para acessar o recurso atual. Os formatos aceitos incluem o nome de um host da Internet ou o endereço IP. O padrão de URL, o número da porta e o caminho são opcionais. Caracteres curinga (*) como *.example.com permitem subdomínios, endereços de host e números de porta.
      DICA: Digite
      Fontes remotas permitidas
      para especificar quais URLs podem incorporar o recurso atual. Fontes remotas permitidas fornecem maior segurança e controle ao carregar e acessar recursos remotos.
    • Habilitar IDs de automação
      . Habilita IDs automatizados para testes automatizados.
    • Fontes locais permitidas
      . Lista as extensões de arquivo servidas pelo
      MecanismoDeApresentaçãoDaWeb
      . A configuração mínima necessária é:
      *.html, *.css, *.js, *.ttf
      Para definir valores seguros padrão, clique com o botão direito do mouse no campo e selecione
      Definir valores seguros padrão
      .
      Os valores padrão a seguir estão disponíveis:

        imagens
        *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg

        vídeo
        *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv

        arquivos de texto
        *.pdf

        arquivos de fonte
        *.ttf, *.otf

        arquivos da web
        *.html, *.css, *.js

      Siga estas convenções:
      • Você pode usar nomes de arquivo específicos, como
        myfile.txt
      • Você pode usar curingas (
        *
        ) para corresponder a padrões. Por exemplo,
        file*.txt
        corresponde a
        file1.txt
        ,
        file123.txt
        e outros.
      • As seguintes pastas restringem o acesso:
        /projectfiles/netsolution
        ,
        /projectfiles/pki
        ,
        /applicationfiles/
        .
      • Todas as regras não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
      DICA: Usar
      *
      para compartilhar todos os arquivos dispara um aviso durante a implementação e registra em log durante a execução.
    • Permitir carregamento de arquivo sem autenticação
      . Permite que os usuários que não fizeram login carreguem arquivos para
      Aplicativos FactoryTalk Optix
      .
    • Janela de login
      . Especifica o tipo de janela de login que é aberta quando você inicia uma sessão e nenhum usuário fez login.
    • Teclado virtual
      . Seleciona o teclado virtual padrão.
    • Janela Inicial
      . Define o tipo de objeto de janela criado no início de uma sessão.
    • Usuário inicial
      . Define o usuário que autentica a sessão.
    • Folha de estilos
      . Estiliza objetos gráficos.
    • Sessão
      . Especifica o objeto Sessão da interface do usuário a ser usado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal