Configurar um teclado personalizado
Configure um teclado virtual personalizado adicionando um objeto Keyboard e ajustando seus objetos filhos e propriedades.
Pré-requisitos
Selecione o mecanismo de teclado virtual personalizado definindo
Teclado virtual
como Personalizado
. Consulte Configurar um mecanismo de apresentação nativo e Configurar um mecanismo de apresentação da Web.- Para configurar um teclado personalizado
- NaExibição de projeto, expandaUI, clique com o botão direito do mouse emTecladose selecioneTeclado.DICA: Você pode importar um teclado predefinido das bibliotecas de modelos se não quiser adicionar todas as teclas do teclado do zero. Você pode modificar o teclado importado a qualquer momento. Para obter mais informações, consulte Importar um modelo.
- EmPropriedades, defina as opções do teclado:
- Localidades. Localidades para as quais usar este teclado virtual. Para obter mais informações, consulte Sessão da interface do usuário.DICA: Se você não especificar um teclado personalizado para a localidade atual, o FactoryTalk Optix usará o primeiro teclado disponível seguindo a propriedadeLocalidade da contingênciado objeto do projeto.
- Tipo de teclado.Alfanumérico,Numéricoou um tipo de teclado personalizado.Por exemplo, definaTipo de tecladocomoCustomKeyboard
- Controle de pré-edição. Vínculo dinâmico a um objeto gráfico que exibe o texto a ser aplicado após a conclusão da edição. Por exemplo, um vínculo dinâmico para uma caixa de texto.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- NaExibição de projeto, para adicionar teclas do teclado, clique com o botão direito do mouse no teclado e selecione um dos seguintes:
- Botão de texto do tecladoe, emPropriedades, digite um caractere emTecla.Por exemplo, emTecla, digiteq.DICA:Os caracteres são automaticamente maiúsculos ou minúsculos com base no valor da propriedadeShiftAtivadoda tecla do teclado Shift. Você também pode usar o valor deShiftAtivadona lógica de aplicativo.Você não pode usar emoticons para caracteres deTecla.
- Botão de símbolo do tecladoe, emPropriedades, selecione um símbolo.Por exemplo, selecioneEnterouAlterar sinala partir deSímbolo.
- (opcional) EmPropriedades, modifique as propriedadesTamanho e layouteAparênciado teclado.
- (opcional) NaExibição de projeto, expanda o objeto de teclado e gerencie os objetos filhos.Por exemplo, você pode:
- Configurar os objetos gráficos existentes. Por exemplo, alterar os estilos de teclas específicas do teclado. Consulte Aplicar um estilo de controle a um objeto gráfico.
- Adicionar objetos gráficos. Por exemplo, adicionar um retângulo sólido para criar um efeito de plano de fundo ou um rótulo para fornecer contexto adicional. Consulte Objetos gráficos predefinidos.
- Usar as informações expostas por variáveis editadas com o teclado para exibir ou processar valores. Consulte Usar detalhes de variáveis editadas com teclados.
- Implementar o teclado personalizado em seu projeto. Consulte Selecionar um teclado.
- Exibir um teclado virtual da lógica de aplicativo em tempo de execução. Consulte Abrir um teclado a partir da lógica de aplicativo.
Dê sua opinião