Configurar uma imagem
Adicione um objeto de imagem e edite suas propriedades.
- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter a imagem e selecione .
- Selecione a imagem a ser incluída:
- EmPropriedades, ao lado deCaminho, selecioneBuscare selecione uma imagem para incluir em seu aplicativo.
- No editor, clique duas vezes eme selecione uma imagem para incluir em seu aplicativo.
DICA:Para localizar itens, emSelecionar arquivo, comece a digitar o nome do item a ser localizado.Se o arquivo não aparecer emSelecionar arquivo, selecionee, em
Importar arquivosImportar arquivos, selecione o arquivo a ser importado e escolhaSelecionar. - (opcional) EmPropriedades, edite as configurações deAparência:
- Visível. Mostra o objeto em tempo de execução.
- Habilitado. Habilita a interação com o objeto em tempo de execução.
- Opacidade. Nível de opacidade do objeto em porcentagem. Defina para0para tornar o objeto transparente.
- Piscada. Pisca o objeto em tempo de execução.
- Rotação. Gira o objeto em torno de seu ponto central (em graus de arco). Valores positivos giram o objeto no sentido horário; valores negativos giram o objeto no sentido anti-horário.
- Cor dinâmica. Somente para o formato de imagens SVG. Colore a imagem com a cor selecionada.
- Modo de colorização. Define o modo de colorização da imagem. As opções disponíveis incluem:Substituir,Tom,Multiplicar,Adicionar.
- Teste de interseção visível. Intercepta seleções do usuário. Falso por padrão - as seleções de usuário não são interceptadas e são passadas para o objeto subjacente.
- Modo de preenchimento. Selecione uma das seguintes opções:
- Ajustar. O objeto mantém sua relação de aspecto original quando redimensionado.
- Alongar. O objeto preenche o contêiner e ignora sua relação de aspecto original quando redimensionado.
- Blocos. O objeto mantém sua relação de aspecto original quando redimensionado e repete a imagem em seu interior.
- Elemento a ser movido. Consulte Tornar móvel um objeto gráfico.
- (opcional) Para redimensionar, mover ou alinhar o objeto, consulte Layout de objetos gráficos.
- (opcional) EmPropriedades, defina margens da imagem (9-slicing):DICA:Definir margens da imagem evita distorções nas seções periféricas de uma imagem ao redimensionar.Por exemplo, você implementa uma imagem que tem uma borda preta. Ao definir as margens da imagem, você pode fazer com que a borda preta não reaja às alterações de tamanho da imagem.
- Margem esquerda da imagem. Tamanho da seção periférica esquerda da imagem a ser excluído ao redimensionar a imagem.
- Margem superior da imagem. Tamanho da seção periférica superior da imagem a ser excluído ao redimensionar a imagem.
- Margem direita da imagem. Tamanho da seção periférica direita da imagem a ser excluído ao redimensionar a imagem.
- Margem inferior da imagem. Tamanho da seção periférica inferior da imagem a ser excluído ao redimensionar a imagem.
image
nine slicling
nineslicing
slicing
Dê sua opinião