Botão
Gera eventos para realizar métodos.
Tipos de botões
- Atrasado
- Botão que precisa ser selecionado para um determinado intervalo de tempo predefinido antes de ativar a ação associada a ele. Consulte Botão de atraso.
- Momentâneo
- Botão com um valor por um tempo mínimo, se definido, ou enquanto o botão estiver pressionado, mas não por mais do que o tempo máximo, se definido. Consulte Botão momentâneo.
- Alternar
- Botão que pode ser ativado ou desativado. Consulte Botão de alternância.
Eventos do botão
Os botões são pré-configurados com eventos. Configure um evento de botão para disparar ações diferentes configurando um método que um evento deve executar. Por exemplo, um evento de botão pode:
- Iniciar geração de relatórios
- Reconhecer alarme ativo
- Sinalizar uma condição de emergência
Todos os botões são pré-configurados com os seguintes eventos. Alguns tipos de botão têm eventos adicionais.
Evento do botão | Gerado em tempo de execução quando |
|---|---|
Evento MouseClick | O objeto é clicado ou tocado e, depois, liberado. |
Evento MouseDown | O objeto é clicado ou tocado. |
Evento MouseUp | O clique ou toque do objeto é liberado. |
Estilos de botão
Você pode aplicar uma variedade de estilos a um botão. Consulte Aplicar um estilo de botão.
Exemplo de botões com estilos diferentes

Dê sua opinião