Configurar políticas de senha para um projeto

Configure as propriedades para o nó do projeto para definir uma política de senha para os usuários do aplicativo em tempo de execução.
As propriedades da política de senha especificam o comprimento, a validade e o histórico da senha. Configure as propriedades ou vincule-as dinamicamente às propriedades para alterar a senha em tempo de execução:
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz.
  2. Em
    Propriedades
    , expanda
    Política de senha
    e especifique:
    • Validade máxima da senha
      . Número máximo de dias antes que os usuários tenham que alterar a senha. Especifique de 0 a 65.535 dias. Aceite o padrão 0 dias para permitir que o usuário altere imediatamente a senha após uma alteração anterior.
    • Aplicar histórico de senhas
      . Política de uso de senhas anteriores. Especifique de 0 a 255 senhas. Aceite o padrão 1 para não permitir senhas anteriores. Digite 0 para permitir que o usuário utilize imediatamente uma senha antiga. Digite de 2 a 255 para limitar o número de senhas que o usuário pode reutilizar.
    • Validade mínima da senha
      . Número mínimo de dias antes que os usuários devem esperar para conseguir alterar a senha. Especifique de 0 a 65.535 dias. Aceite o padrão 0 dias para permitir que o usuário altere imediatamente a senha após uma alteração anterior.
    • Comprimento mínimo da senha
      . Número mínimo de caracteres que uma senha deve conter. Especifique de 0 a 64 caracteres. O padrão é 8 caracteres. Digite 0 para criar contas de usuário sem senhas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal