- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Servidor OPC UA
Publica nós do modelo de informação para o projeto cliente do OPC UA
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
URL do ponto de extremidade | EndpointURL | Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor | |
Intervalo de amostragem | SamplingInterval | Intervalo de tempo entre leituras sucessivas das variáveis de campo pelo servidor | |
Número máximo de conexões | MaxNumberOfConnections | Número máximo de clientes OPC UA que podem se conectar ao servidor OPC UA | |
Modo mínimo de segurança de mensagens | MinimumMessageSecurityMode | Nível mínimo de segurança para mensagens trocadas entre cliente e servidor. Nenhum = as mensagens podem ser não assinadas e não criptografadas; Assinatura = as mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas; Assinatura e criptografia = as mensagens devem ser assinadas e criptografadas | |
Política de segurança mínima | MinimumSecurityPolicy | Nível mínimo de segurança para mensagens trocadas entre cliente e servidor. Nenhuma = o cliente não exige nenhuma política de segurança específica; Basic256Sha256 = esta política ou mais segura; Aes128_Sha256_RsaOaep = esta política ou mais segura; Aes256_Sha256_RsaPss = esta política | |
Arquivo de certificado do servidor | ServerCertificateFile | Arquivo de certificado público do servidor de acordo com o padrão X509v3 e com extensão .der. Deve ficar armazenado na pasta FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se for especificado, a chave privada também deve ser especificada. Se não for especificado, será gerado automaticamente em tempo de execução na pasta FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs | |
Arquivo de chave privada do servidor | ServerPrivateKeyFile | Arquivo de chave privada do servidor, com codificação ASCII Base64 e extensão .pem. Deve ficar armazenado na pasta FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se for especificado, o certificado também deve ser especificado. Se não for especificado, será gerado automaticamente em tempo de execução na pasta FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs | |
URI do produto | ProductURI | URI que identifica globalmente o software | |
Nome do produto | ProductName | Nome do software | |
Nome do fabricante | ManufacturerName | Nome do fabricante do software | |
Comprimento máximo da matriz | MaxArrayLength | Número máximo de elementos aceitos em uma matriz | |
Usar o caminho do nó em NodeIds | UseNodePathInNodeIds | Se estiver habilitado, o servidor publicará os NodeIds com o caminho do nó dentro | |
Número máximo de assinaturas por sessão | MaxSubscriptionsPerSession | Número máximo de assinaturas que o servidor OPC UA permite criar por sessão | |
Nós a serem publicados | NodesToPublish | Configuração dos nós a serem publicados e dos usuários nos quais publicá-los |
Dê sua opinião