Fusos horários em gráficos de tendências

Em tempo de execução, o objeto
Gráfico de tendência
exibe os dados no eixo X no fuso horário padrão UTC.
Use a propriedade
Fuso horário de referência
do gráfico para especificar se os dados são exibidos no fuso horário local ou no fuso horário da sessão. Quando o objeto
Gráfico de tendências
estiver conectado a um
Registrador de dados
, você deve habilitar a propriedade
Registro da hora local
do aplicativo para armazenar os dados no fuso horário local.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal