Códigos de operação de leitura/gravação

Para cada operação de leitura/gravação de uma ou várias tags, o controlador gera um código de operação que descreve o resultado da operação.

Descrição dos códigos de operação

Código
Descrição
Good
A operação de leitura/gravação foi bem-sucedida.
BadNoCommunication
A leitura/gravação falhou porque o tempo limite expirou, como por exemplo, o tempo limite da conexão.
O valor da propriedade
Tempo limite
de uma
Estação de comunicação
determina o tempo limite.
BadCommunicationError
A operação de leitura/gravação falhou porque o controlador retornou um erro.
BadConfigurationError
A operação de leitura/gravação falhou devido a um erro de configuração de tag, como por exemplo, um endereço inválido.

Ler códigos de operação em C#

É possível ler os códigos de operação no NetLogics. Se o valor retornado é
0
, a comunicação é boa. Se o valor retornado é diferente de
0
, a comunicação está inativa.
Exemplo:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");
var stationState = station.OperationCode
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal