Tipos de alarme

Tipos de alarme diferentes se tornam ativos sob diferentes circunstâncias.
Os tipos de alarmes e quando são ativados incluem:
Tipo de alarme
Descrição
Exemplo
  • Alarme digital
É ativado quando o valor Booliano da variável monitorada não é o valor normal.
Monitora uma variável para o status aberto ou fechado de um firewall. Um evento de alarme ocorrerá se a condição normal fechada não for atendida.
  • Alarme de nível exclusivo
  • Alarme de nível não exclusivo
É ativado quando o valor da variável monitorada alcança um ou mais limites desejados.
Monitora a temperatura. Se o limite baixo for 10 °C e o limite alto for 100 °C, ocorrerá um evento de alarme quando a temperatura atingir algum dos dois limites.
  • Alarme de desvio exclusivo
  • Alarme de desvio não exclusivo
É ativado quando o valor da variável monitorada atinge um deslocamento igual ou maior que a variável configurada.
Monitora uma temperatura que deve ser mantida constante. Se um valor de referência for definido como 50 °C e o limite de queda de temperatura for -3° e o limite de aumento de temperatura for +3°, um evento de alarme ocorrerá quando a temperatura atingir 47 °C ou 53 °C.
  • Alarme de índice de alteração exclusivo
  • Alarme de índice de alteração não exclusivo
É ativado quando o índice de alteração do valor da variável monitorada alcança um ou mais limites definidos.
Monitora o valor de uma variável que representa a velocidade de uma esteira transportadora. A variável será pesquisada a cada cinco segundos e o limite de alteração será definido como 10. Se a medição mostrar que o índice de alteração da velocidade da esteira transportadora é maior ou igual a 10 quando comparado com o valor de amostra anterior, ocorrerá um evento de alarme.
  • Limite não exclusivo
Sinaliza todos os níveis correspondentes até quatro níveis quando vários limites de interesse são atingidos consecutivamente. Os níveis incluem muito baixo, baixo, alto e muito alto.
Se uma temperatura que começa a partir de um valor normal atingir o nível muito alto, um evento de alarme sinalizará tanto o nível muito alto quanto o alto.
  • Limite exclusivo
Sinaliza apenas o último de até quatro níveis atingidos quando vários limites de interesse são atingidos consecutivamente.
Se uma temperatura que começa de um valor normal atingir o nível muito alto, o alarme sinalizará apenas o nível muito alto.
DICA: Alarmes exclusivos e não exclusivos monitoram os mesmos tipos de valores. Quando vários limites de interesse são atingidos consecutivamente:
  • Um alarme exclusivo sinaliza apenas o último limite atingido
  • Um alarme não exclusivo sinaliza todos os limites atingidos.
A grade de alarmes analógicos exibe o último limite atingido pelo alarme exclusivo e todos os limites atingidos pelo alarme não exclusivo. Na grade de alarmes, na grade de histórico de alarmes e no banner de alarme, alarmes exclusivos exibem as mesmas informações que os alarmes não exclusivos.
Por exemplo, se os valores variáveis monitorados por um alarme exclusivo e não exclusivo atingirem seu limite alto e muito alto:
  • Banner de alarme mostra o alarme mais recente para ambos
  • A grade de alarmes mostra o alarme muito alto para ambos
  • Grade de alarmes analógicos:
    • mostra muito alto no estado atual do alarme exclusivo, que é o último limite atingido
    • mostra quatro colunas (Muito baixo, Baixo, Alto, Muito alto) em que Alto e Muito alto são marcados como ativos para o alarme não exclusivo.
  • A grade de histórico de alarmes mostra um registro para cada limite atingido em cada alarme para ambos.

Alarmes do Logix

Alarmes do Logix são importados em tempo de execução, se você habilitar
Usar alarmes
no controlador. A importação cria objetos de alarme equivalentes, listados na tabela a seguir:
Alarmes do Logix
Tipo de alarme do Logix
Tipo de alarme após importação
Alarme digital
Alarme digital
Alarme analógico
Até dois alarmes:
  • Limite não exclusivo
  • Limite exclusivo
  • Alarme de índice de alteração não exclusivo
  • Alarme de índice de alteração exclusivo
Alarme baseado em tag
Dependendo da condição:
  • Limite não exclusivo
  • Limite exclusivo
  • Alarme de índice de alteração não exclusivo
  • Alarme de índice de alteração exclusivo
  • Alarme digital
DICA: Os alarmes do Logix não são compatíveis com o adiamento único.
As tags auxiliares de alarme fornecem informações adicionais sobre um alarme específico baseado em tag. As tags auxiliares de alarme estão localizadas na subpasta
@Alarmes
de uma tag específica. Para habilitar as tags auxiliares, você deve habilitar as
Propriedades estendidas
no seu controlador. Para obter mais informações, consulte Propriedades estendidas.
Tags auxiliares de alarme
Os alarmes do Logix permitem mudar o idioma em tempo de execução. Se a localidade do tempo de execução existir no controlador Logix e as mensagens estiverem definidas, quando a localidade estiver habilitada no Optix, as mensagens serão exibidas no idioma selecionado. Se a localidade estiver ausente, o tempo de execução exibirá as mensagens no idioma padrão para alarmes. Nenhuma configuração adicional é necessária.
DICA: Cada idioma adicional requer memória significativa. Um grande número de alarmes do Logix em vários idiomas pode afetar o desempenho geral.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal