Criar um widget de valores do motor (type)

Crie elementos de contêiner para medidores, rótulos e caixas de texto relacionados aos valores do motor selecionados.
  1. Crie o painel do widget de valores do motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      UI
      e selecione
      Novo
      Contêineres
      Painel
      .
    2. Passe o mouse sobre o painel, selecione
      Edit
      e digite
      MotorValuesWidget
      .
  2. Crie um alias para as instâncias do motor:
    1. Em
      Propriedades
      , na parte superior, selecione
      Add
      e
      Alias
      .
    2. Clique duas vezes em
      Alias1
      e digite
      Motor
      .
    3. Crie um vínculo dinâmico entre
      Tipo
      e
      ProjectName
      Modelo
      MotorType (type)
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. Crie um painel de velocidade do motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      MotorValuesPanelWidget
      e selecione
      Novo