Adicionar uma função

As funções determinam as responsabilidades dos usuários em um sistema. Por exemplo, um sistema pode ter funções de engenharia e supervisão.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Ícone Abrir página do painel
    Abrir página do painel
    e
    Gerenciar usuários e grupos
    .
  2. Na página do painel, abaixo de
    Funções
    , selecione
    Adicionar
    .
  3. Em
    Adicionar função
    , abaixo de
    Nome
    , digite o nome da função.
  4. (opcional) Se os usuários já estão criados, em
    Atribuir usuários à função
    , selecione os usuários a serem atribuídos à função.
  5. (opcional) Se os grupos já estão criados, em
    Atribuir grupos à função
    , selecione os grupos a serem atribuídos à função.
  6. Selecione
    Adicionar
    .
    DICA: Para criar uma função, na
    Exibição de projeto
    , em
    Segurança
    , clique com o botão direito em
    Funções
    e, depois, selecione
    Novo
    Função
    .
A nova função aparece na página do painel e na
Exibição de projeto
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal