Traduzir uma string
Traduza uma string para que o texto da string possa ser exibido em diferentes idiomas.
Se nenhuma tradução for esperada para uma localidade, a string exibida em tempo de execução depende da localidade de contingência do usuário.
- NaExibição de projeto, expandaTraduçõese clique duas vezes em uma biblioteca de localização.
- SelecioneExibir referências de tradução.
- Na linha da string a ser traduzida, selecioneSincronizado. Uma nova chave com o mesmo nome que a string será exibida na tabela de tradução.
- (opcional) Renomeie a chave na páginaReferência de traduçãopara adicionar uma chave na tabela de tradução.Renomear uma chave não remove a chave com o nome anterior.
- SelecioneExibir tabela de tradução.
- Adicione traduções para a chave.
traduzir
string
Dê sua opinião