Botão momentâneo

Botão cujo valor é definido por um tempo mínimo (se definido) ou enquanto for mantido pressionado, mas não mais que um tempo máximo (se definido)
BrowseName
MomentaryButton
SuperType
Botão(Button)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Ativo
Active
Verdadeiro se o botão for pressionado ou após um tempo mínimo de espera (se definido); falso se o botão for liberado ou após um tempo máximo de retenção (se definido)
Tempo mínimo de retenção
MinHoldTime
Duração mínima do estado ativo
Tempo máximo de retenção
MaxHoldTime
Duração máxima do estado ativo