Adicionar um widget Status de conexão da estação

Adicione um widget Status de conexão da estação para monitorar o status da conexão do controlador.
  1. Para adicionar um widget Status de conexão da estação
  2. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  3. Em
    Bibliotecas
    , pesquise
    Station Connection Status
    .
  4. Em
    Componentes
    , arraste o
    Status de conexão da estação
    para
    MainWindow (type)
    ou um contêiner de UI diferente na
    Exibição de projeto
    .
  5. Em
    Propriedades
    , crie um vínculo dinâmico entre a
    Estação
    e a estação do driver de comunicação que você deseja monitorar.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Em tempo de execução, o widget exibe estes indicadores de status do LED:
  • LED verde
    . Conectado ao controlador.
  • LED vermelho
    . Desconectado do controlador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal