Estação OMRON EtherNet/IP

Estação OMRON EtherNet/IP

BrowseName
OmronEthernetIPStation
SuperType
Estação de comunicação(CommunicationStation)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Tamanho máximo do trabalho em bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamanho máximo de uma transmissão de tags do controlador (em bytes). 0 = 504 bytes (valor máximo)
Endereço IP
IPAddress
Endereço exclusivo do controlador na rede
Porta
Port
Número da porta usada pela conexão TCP-IP. Deve corresponder ao configurado no controlador
Tempo limite
Timeout
Tempo máximo de espera em milissegundos para receber uma resposta do controlador
Slot da CPU
CpuSlot
Número do slot ocupado pela CPU no rack do controlador
Código de operação
OperationCode
Tags
Tags
Tipos
Types
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal