Evento di reindirizzamento URL
Rileva il reindirizzamento in un browser Web durante il flusso OAuth2
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
URL di reindirizzamento | RedirectURL | URL di reindirizzamento acquisito da un browser Web | |
EventId | (Ereditato da BaseEventType) | ||
EventType | (Ereditato da BaseEventType) | ||
SourceNode | (Ereditato da BaseEventType) | ||
SourceName | (Ereditato da BaseEventType) | ||
Time | (Ereditato da BaseEventType) | ||
ReceiveTime | (Ereditato da BaseEventType) | ||
LocalTime | (Ereditato da BaseEventType) | ||
Message | (Ereditato da BaseEventType) | ||
Severity | (Ereditato da BaseEventType) | ||
ConditionClassId | (Ereditato da BaseEventType) | ||
ConditionClassName | (Ereditato da BaseEventType) | ||
ConditionSubClassId | (Ereditato da BaseEventType) | ||
ConditionSubClassName | (Ereditato da BaseEventType) |
Fornire un feedback