Modificare uno schema ricetta
È possibile modificare le proprietà dello schema delle ricette utilizzando un'interfaccia dedicata incorporata in
FactoryTalk Optix
.Prerequisiti
- Per modificare uno schema ricetta
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nell'editor, selezionareConfigura una ricetta.
- Selezionare la ricetta da modificare.
- Se necessario, modificare le proprietàNomeeNodo target.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
- Per utilizzare un database esistente:
- Selezionare un database esistente.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per creare un database:
- SelezionareNuovo database.
- Se necessario, modificare i campiNomeeTipo.
- SelezionareAvanti.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per duplicare un database disponibile:SUGGERIMENTO: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare i parametri della ricetta da utilizzare.SUGGERIMENTO: È possibile mostrare o nascondere variabili (parametri) annidate in altre variabili utilizzando l'opzione di attivazione/disattivazioneVariabili annidate. È possibile individuare rapidamente i parametri che si desidera selezionare utilizzando il campoCerca.
- SelezionareAvanti.
- Esaminare le impostazioni.
- SelezionareEsci.
Fornire un feedback