Salvare un progetto
Salvare un progetto per salvare il contenuto. Archiviare progetti localmente, in un repository per il controllo versioni, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
- Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
- Dalla barra degli strumenti, selezionareSalva.Il progetto viene salvato come progetto nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
- Dalla barra degli strumenti selezionare la freccia giù dopo
, selezionare
Salva con nome, quindi inSalva progetto con nome, salvare il progetto:- Nome. Immettere il nuovo nome.
- Percorso. Immettere la posizione in cui salvare il progetto.
- (Opzionale)Utilizza controllo versione. Selezionare per tenere traccia delle modifiche e archiviare il progetto in un repository Git.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo versione, il nome che si sta salvando e il nome del repository devono corrispondere. I nomi devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
- (Opzionale)Crittografa segreti. Scegliere di crittografare i dati sensibili nei progetti.
- SelezionareOK.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Il progetto viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione.
repository
unità di rete
unità rimovibile
Fornire un feedback